Rotortechnik

Rotorlösungen von den Experten
Sorptionsrotoren sehen sich zwar sehr ähnlich, aber der Leistungsunterschied ist enorm. Aus diesem Grund hat Munters einen Rotor entwickelt, der unabhängig von der Rotordrehzahl eine höhere Wasseradsorptionsrate und eine konstantere Leistung liefert. Das Ergebnis? Höhere Energieeffizienz, weniger Platzbedarf und niedrigere Betriebskosten.
Weitere Informationen
Munters macht den Unterschied
Die Feuchteregelung ist für viele Industrieprozesse von entscheidender Bedeutung, und die Sorptionsentfeuchtung gilt als das wirksamste Verfahren. Die meisten Entfeuchter sehen ähnlich aus, aber was sie voneinander unterscheidet ist das Sorptionsrad – das Herzstück des Systems. Diese wichtige Komponente des Entfeuchters entzieht der Luft die Feuchtigkeit.
Die Sorptionsmittel und Rotorkonstruktionen anderer Hersteller sehen denen von Munters vielleicht ähnlich, aber die Leistungen unterscheiden sich erheblich. Der Sorptionsrotor und die Trockenmedien von Munters erfüllen die Anforderungen an eine hohe Wasseradsorptionsleistung und einen niedrigen Energieverbrauch.
So schneiden die Sorptionsmedien von Munters im Vergleich zu anderen Medien ab. Die Testergebnisse zeigen die Entfeuchtungsleistung bei verschiedenen Feuchtigkeitswerten unter Standardbetriebsbedingungen. Die Sorptionsmedien von Munters übertrafen durchweg alle anderen.
Die Medien von Munters nahmen schneller mehr Feuchtigkeit auf als alle anderen Medien, ohne dass der Sättigungspunkt erreicht wurde. Sie bieten unabhängig von den Bedingungen oder der Rotordrehzahl eine unvergleichliche Entfeuchtungsleistung.

Die Funktionsweise
Die industriellen Sorptionsentfeuchtungssysteme von Munters entziehen der Luft mit einem Trockenmittel Feuchtigkeit. Dieses Medium zieht den Wasserdampf einfach an und speichert ihn.
Das Herzstück des Entfeuchters ist ein patentierter Sorptionsrotor aus einem gewellten, nichtmetallischen Keramik-Verbundwerkstoff. Die Luft strömt durch die wabenförmige Struktur des Materials und kommt dabei in Kontakt mit der hygroskopischen Oberfläche des Trockenmittels. Die Prozessluft ist beim Verlassen des Rotors trocken. Der Rotor dreht sich langsam mit der aufgenommenen Feuchtigkeit in einen zweiten, erwärmten Luftstrom.
Dieser kleinere Abluftstrom, die sogenannte Regenerationsluft, erwärmt das Trockenmittel. Das erwärmte Trockenmittel gibt die enthaltene Feuchtigkeit an die Regenerationsluft ab. Das nun trockene Trockenmittel wird erneut in die Prozessluft gedreht und nimmt dort wieder Feuchtigkeit auf.

Der passende Rotor für Ihren Prozess
Munters gehört zu den Weltmarktführern für energieeffiziente Luftbehandlungslösungen und hat Erfahrungen mit mehr als 300.000 Installationen weltweit. Das Unternehmen bestimmt weiterhin den globalen Standard für die Produktion von Sorptionsrädern. Wir verfügen über mehrere Produktionsanlagen für Sorptionsräder auf der ganzen Welt und können daher ein breites Spektrum an Sorptionsoptionen anbieten. Munters hält mehr als 250 Patente in der Sorptionstechnologie.
Unser Expertenteam unterstützt Sie bei der Auswahl des idealen Rotors für Ihre spezifischen Anforderungen. Für den Anfang finden Sie eine Übersicht unserer Angebote in der Tabelle. Gerne können Sie sich für eine detaillierte und persönliche Beratung mit uns in Verbindung setzen.