Die entscheidende Rolle der Feuchteregelung in Kühlhäusern
Jun 15, 2023
Wenn es um Kühlhäuser geht, ist die Gewährleistung einer optimalen Feuchteregelung von entscheidender Bedeutung. Wird dieser entscheidende Faktor nicht berücksichtigt, kann dies zu einer Vielzahl von Problemen führen, die sich auf den Betrieb sowohl innerhalb als auch außerhalb des Kühlhauses auswirken können. In diesem Artikel wird untersucht, warum die Feuchteregelung in Kühlhäusern wichtig ist und welche entscheidende Rolle sie bei der Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit, Produktintegrität, betrieblichen Effizienz und Sicherheit spielen kann.
Gesundheit und Zersetzung von Verpackungen
Eines der Hauptrisiken im Zusammenhang mit einer unzureichenden Feuchteregelung ist das potenzielle Risiko für Gesundheit und Sicherheit. Kalte Luft, die aus dem Kühlhaus austritt, führt in Kombination mit Feuchtigkeitslecks aus der Außenumgebung zu einer zu hohen relativen Luftfeuchtigkeit (RH %). Diese zu hohe Feuchtigkeit birgt Sicherheitsrisiken wie nasse und rutschige Böden, eingeschränkte Sicht aufgrund von Nebel und die Möglichkeit von Zusammenstößen mit Personen oder anderen Gabelstaplern, wodurch sowohl Personal als auch Ausrüstung gefährdet werden. Ausrutschen, Stolpern und Stürze sind gefährliche Folgen der Eisbildung, ebenso wie die Gefahr, dass Eis von Decken oder Wänden fällt.
Betriebliche Effizienz und Produktlagerung
Eine unkontrollierte Luftfeuchtigkeit führt zu weiteren Herausforderungen im Kühlhaus. Eiskristalle können die Lesbarkeit von Barcode-Scannern beeinträchtigen und somit eine effiziente Bestandsverwaltung behindern. Darüber hinaus kann das Eindringen von Feuchtigkeit zu einer beschleunigten Zersetzung von Kartonverpackungen führen, was das Risiko des Produktverderbs erhöht und die Gesamtqualität beeinträchtigt.
Externe Faktoren und bestehende Lösungen
Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass die im Kühlhaus auftretenden Probleme häufig durch die Bedingungen außerhalb des Kühlhauses (z. B. in Verladestellen) verursacht werden. Alternative Lösungsstrategien sind zwar teilweise wirksam, haben sich jedoch als vorübergehend und kostspielig erwiesen und bieten keine langfristige Lösung. Abtauzyklen für Verdampfer führen, obwohl sie genutzt werden, zu einem erhöhten Energieverbrauch und können die gewünschten Bedingungen des Kühlhauses beeinträchtigen. Der Einsatz einer Fußbodenheizung mit einem Stromverbrauch von 8–10 kW in der Nähe der Tür ist eine suboptimale Lösung, die zusätzliche Kosten verursacht. Das manuelle Entfernen von Eis und Schnee von Wänden, Böden und Produkten ist ein arbeitsintensiver Prozess, der außerdem zu Schäden an der Struktur des Kühlhauses führen kann.
Die Bedeutung der Entfeuchtung
Die Behebung der Grundursache von Eis- und Nebelproblemen in Kühlhäusern liegt in der effizienten Entfeuchtung. Mit Hilfe von Entfeuchtungslösungen können erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Sicherheit, Hygiene, Betriebseffizienz und Energieeinsparungen erzielt werden. Effiziente Entfeuchtungssysteme sorgen dafür, dass die Luftfeuchtigkeit innerhalb optimaler Parameter geregelt wird, wodurch die mit übermäßiger Feuchtigkeit verbundenen Risiken gemindert und die Integrität der gelagerten Produkte geschützt werden.
Die Bedeutung der Feuchteregelung sollte nicht unterschätzt werden
Zusammenfassend sollte die Bedeutung der Feuchteregelung in Kühlhäusern nicht unterschätzt werden. Es kann zu vielen Problemen führen, wenn dieser wichtige Aspekt nicht berücksichtigt wird: von einer Beeinträchtigung der Lebensmittelsicherheit und der Produktzersetzung bis hin zu Sicherheitsrisiken und einer verringerten Betriebseffizienz. Das Bewusstsein für die Auswirkungen äußerer Bedingungen auf das Kühlhaus und der Grenzen bestehender Lösungen unterstreicht die Notwendigkeit umfassender Entfeuchtungsstrategien. Indem sie sich auf eine effektive Entfeuchtung konzentrieren, können Kühlhäuser strenge Qualitätsstandards einhalten und ihre Abläufe für maximale Produktivität und Kundenzufriedenheit optimieren.
Möchten Sie mehr über die Feuchteregelung in Kühlhäusern erfahren?
Sehen Sie sich unser aktuelles On-Demand-Webinar von Munters zum Thema Kühlhäuser an!
Webinar: Cold Storage in the Food Industry (Kühlhäuser in der Lebensmittelindustrie)