Wegweisende Klimaregelung

Als innovativer Ingenieur hat Carl Munters mehr als 1.000 Patente angemeldet, in denen er Entfeuchtung und Verdunstungskühlung zur Regelung von Temperatur, Feuchtigkeit und luftgetragenen Verunreinigungen einsetzte. Seine Kreativität und sein Engagement inspirieren uns bis heute. Als weltweit führender Anbieter von Klimatisierungslösungen ist Munters in mehr als 30 Ländern tätig und beschäftigt fast 5.000 Mitarbeiter.

Von 1922 bis heute

Zusammen mit Baltzar von Platen und John Tandberg erfand Munters den Absorber-Kühlschrank mit Gas für den Hausgebrauch. Seine Absicht war es, einen einfach zu bedienenden Kühlschrank ohne bewegliche Teile zu entwerfen. Die Technik entfernte thermische Energie, die von einer Wärmequelle wie Propan, Strom oder Kerosin angetrieben wurde.

Das Team mietete ein Zimmer und arbeitete bis in die Nacht hinein. Sie schliefen morgens und verpassten den Unterricht an der Königlichen Technischen Hochschule, wo sie studierten. Sie brauchten etwa ein Jahr, um den ersten Prototyp mit Selbstzirkulation zu entwickeln. Der Prototyp hatte noch ein bewegliches Teil, ein Kugelventil, und war vermeintlich groß und unhandlich.

Schließlich wurde das Design verbessert und die Kühllösung war eine Weltsensation. Albert Einstein erwähnte einmal, wie begeistert er von deren genialer Lösung war.

Die 1950er Jahre – Wie alles begann

Munters wurde 1955 vom Erfinder und Unternehmer Carl Munters zusammen mit Marcus Wallenberg und anderen gegründet. Das Unternehmen entwickelt moderne Klimaanlagen, die auf Verdunstungskühlung, Entfeuchtung und Wärmerückgewinnung basieren.

1955 – Carl Munters & Co. wird gegründet.

1958 - Ein Durchbruch für Entfeuchter gelingt, als die schwedischen Streitkräfte beschließen, ihre Mobilisierungslager zu dezentralisieren und 200 Entfeuchter bestellen. Der Bau von Lagerhäusern wird im Laufe der Jahre fortgesetzt, und Verteidigungsorganisationen auf der ganzen Welt setzen Entfeuchter in großem Umfang ein.

Die 1960er-Jahre – Niederlassung in den USA

Expansion sowohl in Schweden als auch auf internationaler Ebene. Munters beginnt seine Geschäftstätigkeit in Fort Myers, USA, mit Produkten für die Verdunstungskühlung und schließt Lizenzvereinbarungen für die Produktion von Entfeuchtern in Amesbury, USA.

1964 - Der M100 kommt auf den Markt, der meistverkaufte Entfeuchter aller Zeiten.

Die 1970er-Jahre – Die Ölkrise eröffnet neue Möglichkeiten

Munters expandiert durch Tochtergesellschaften und Lizenznehmer weiter in neue Märkte. Ende der 1970er-Jahre ändert das Unternehmen seine Strategie, da einige Patente bald ablaufen. Die Palette der Produkte und Anwendungen wird schrittweise erweitert und der Vertrieb auf die meisten Teile Europas, Nordamerikas und Japans ausgedehnt, größtenteils durch Lizenzvereinbarungen mit Dritten.

Das internationale Vertreternetz wird aufgebaut. Der Fokus liegt auf energiesparenden Anwendungen.

1973 - Die Ölkrise bringt plötzliche und strenge Anforderungen an Energieeinsparungen mit sich.
Das Unternehmen steht vor einem völlig neuen Marktpotenzial.

1976 - Agfa erteilt einen bahnbrechenden Auftrag für Entfeuchter für die Folienproduktion. Die Technologie wird entscheidend für die Herstellung von Fotofilm.

Die 1980er – Neues Werk in Tobo

Breite internationale Expansion. Das moderne Munters nimmt durch die Akquisition von Vertretern Gestalt an. Die meisten Lizenzen werden erworben. Das MCS-Geschäft wird in mehreren Ländern, in denen Munters tätig ist, ausgebaut.

1987 - Munters beginnt seine Geschäftstätigkeit in Japan.

1988 - Munters erwirbt eine einzigartige schwedische Luftreinigungstechnologie. Die ZEOL-Produkte werden mit der Munters-Rotortechnologie weiterentwickelt und tragen zur Verbesserung der Umwelt bei, indem sie die Emissionen von Lösungsmitteln aus industriellen Prozessen reduzieren.

1989 - In Tobo, Schweden, wird ein neues Werk eröffnet, das die kostengünstige Produktion neuer Rotoren mit einzigartigen Eigenschaften für verschiedene Anwendungen ermöglicht.

Die 1990er-Jahre – Eine internationale Gruppe

In den 1990er-Jahren expandiert Munters und wird zu einem internationalen Konzern mit einer Organisation in über 25 Ländern und einer Produktion in über 14 Ländern. Umweltfragen werden immer wichtiger und bilden die Grundlage für HumiCool Produkte. Munters konzentriert sich auf Produkte und nicht auf Kernkomponenten.

1992 - In San Antonio, USA, wird eine neue Anlage gebaut, um sich auf Entfeuchtungsanwendungen zu konzentrieren, z. B. für Supermärkte und Eisbahnen.

1997 - Munters ist an der Stockholmer Börse notiert.

1999 - Munters schließt seine bisher größte Übernahme des italienischen Unternehmens Euroemme ab. Munters bietet jetzt komplette Kühlsysteme für die schnell wachsende Geflügelindustrie an.

Die 2000er-Jahre – Globale Akquisitionen

Weitere Investitionen in Vertrieb und Produktion in Asien. Mehrere Übernahmen machen Munters zum Weltmarktführer für Klimasysteme für die Viehzucht und den Gewächshausanbau. 

2000 - Munters gründet Vertriebsniederlassungen in Thailand und Korea und eröffnet ein CELdek®-Werk in Thailand.

2001 - Munters übernimmt Aerotech, einen führenden US-amerikanischen Lieferanten für die AgHort-Industrie.

2006 - Die Übernahme des Spot-Heater-Herstellers SIAL erweitert das Angebot auf die Kundensegmente HVAC und AgHort innerhalb der HumiCool Division. Sie folgt der Strategie, ein vollständiger Anbieter von Klimasystemen für landwirtschaftliche Kunden zu werden.

2007 - Die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Des Champs Technologies ergänzt das Produktsortiment für die Entfeuchtung von Gewerbegebäuden.

Munters übernimmt Danish Turbovent Agro A/S und Turbovent Environment A/S. Belüftungsunternehmen im Agrarbereich.

2008 - Munters übernimmt den türkischen Agrarhändler Form, der jetzt Munters-Form heißt.

Munters übernimmt auch Toussaint Nyssenne, um das Wachstum bei der energieeffizienten Luftbehandlung zu beschleunigen.

Die 2010er – Fokus auf das Kerngeschäft

2010 - Munters konzentriert sich auf das Kerngeschäft und beschließt, die MCS-Division zu veräußern. Triton, ein führendes Private-Equity-Unternehmen, kauft den Geschäftsbereich.
Die Transaktion wird am 1. Oktober 2010 abgeschlossen.

Nordic Capital Fund VII erwirbt Munters zum Jahresende.
Am 23. Dezember 2010 wird Munters von der Börse genommen.  

2011 - Munters erwirbt die Mehrheitsbeteiligung an dem israelischen Unternehmen Rotem, das auf Steuerungs- und Managementsysteme für Landwirtschafts- und Gartenbauanwendungen spezialisiert ist. Munters und das chinesische Unternehmen Keruilai unterzeichnen eine Vereinbarung über ein Joint Venture.

2013 - Munters schließt den Kauf von ProFlute AB zusammen mit seiner Tochtergesellschaft SAT ab, die auf dem chinesischen Markt tätig ist. ProFlute ist als führender Anbieter von Sorptionsrotoren für den globalen OEM-Markt mit hochwertigen Produkten und einem angesehenen Markennamen gut etabliert.

2015 - Munters feiert 60 Jahre Innovationen und übernimmt die HB Group. 

Im November 2015 erwirbt Munters auch Reventa, ein Unternehmen, das sich auf Klimatisierungssysteme für Viehställe spezialisiert hat.

2019 – Neuer Präsident und CEO

2016 - Munters schließt die Übernahme von Rotem ab, das auf computergestützte Steuerungs- und Managementsysteme für landwirtschaftliche Anwendungen spezialisiert ist und seinen Sitz in Tel Aviv, Israel, hat. Munters erhält den größten Auftrag in seiner Geschichte, mehr als das Dreifache seines bisher größten Auftrags. 

Der Munters Oasis DCiE Data Center Cooler wird von der China Electronic Energy-saving Technology Association (CEESTA) mit dem Preis „Advanced Energy-saving Product 2016“ (Fortschrittliches Energiesparprodukt 2016) für seine Innovationskraft und Energiesparleistung ausgezeichnet.

2017 - Carl Munters wird zum ASHRAE Pioneer of Industry (Industriepionier) ernannt. Er wird für seine bahnbrechenden Beiträge zum Wachstum der Klima-, Heizungs-, Kälte- und Belüftungstechnik geehrt.

2018 - Mehrere neue Produkte werden eingeführt, die sich auf die Optimierung des Klimas bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs konzentrieren, wie DryCool® Focus und SonarEcho.

2019 - Um das volle Potenzial von Munters auszuschöpfen, wird im Februar 2019 ein Drei-Phasen-Plan für Stabilität, Rentabilität und Wachstum gestartet.

Klas Forsström tritt die Position des Präsidenten und CEO an. 

Die 2020er-Jahre – Gestiegene Nachfrage nach Klimatisierungslösungen

2020 wird eine neue Organisation mit zwei Geschäftsbereichen vorgestellt: AirTech und FoodTech sowie eine aktualisierte Strategie. 2022 entsteht ein dritter Geschäftsbereich, Data Center Technologies.

2022 - Um dem Wachstum auf dem Lithium-Batteriemarkt gerecht zu werden, eröffnet Munters eine neue Produktionsstätte in Hodonin, Tschechien. 

Munters übernimmt EDPAC, einen in Irland ansässigen Hersteller von Kühlausrüstung für Rechenzentren und Lüftungsanlagen.

Munters erweitert seine digitalen Lösungen innerhalb von FoodTech durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an InoBram, einem brasilianischen Hersteller von Klimareglern für Landwirtschaftsbetriebe und Lebensmittelhersteller.

2023 - Munters stärkt seine Position im Bereich Befeuchtung durch die Übernahme von Tobo Component, einem schwedischen Hersteller und Lieferanten von Befeuchtungskomponenten für Munters seit 2005.

Munters übernimmt ZECO, einen indischen Hersteller von Lösungen für die Luftbehandlung.

2024 - Munters unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme von Airprotech srl, einem führenden italienischen Hersteller von Systemen zur Reduzierung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC).