Steigern Sie die Rentabilität Ihrer Sprühtrocknung
Erhöhen Sie die Produktionsleistung um bis zu 40 %, verbessern Sie die Produktqualität und senken Sie den Energieverbrauch, indem Sie Ihren Sprühtrocknungsprozess mit einer individuellen Entfeuchtungs- oder Heizlösung von Munters ergänzen. Dadurch werden Durchsatz und Betriebszeit erhöht, was sich positiv auf Ihre Rentabilität auswirkt.
In Lebensmitteln, Pharmazeutika und anderen Produktionsprozessen wird zur Gewährleistung der Produktqualität und -konsistenz eine Sprühtrocknung eingesetzt. Diese Prozesse müssen unabhängig von den klimatischen Bedingungen zuverlässig und effizient sein, da unkontrollierte Feuchtigkeit und Temperatur während des Trocknungsprozesses Probleme verursachen können.
Entdecken Sie Ihren höheren Durchsatz und Ihre Einsparungen
Überzeugen Sie sich selbst von der erhöhten Betriebszeit, den Energieeinsparungen und der Produktion, die eine Sprühtrocknungslösung von Munters bieten kann.
Testen Sie unseren Rechner und laden Sie Ihren persönlichen Bericht herunter.
Entfeuchtung und effiziente Lufterwärmung sind ein Muss für die Sprühtrocknung
Die Sprühtrocknung ist ein sensibler Prozess, der eine präzise Feuchtigkeits- und Temperaturregelung erfordert. Luftfeuchtigkeit und unerwünschte Feuchtigkeit können sich negativ auf Ihre Produktionsleistung auswirken.
Die indirekte Lufterwärmung ist ein wesentlicher Schritt bei der Sprühtrocknung. Herkömmliche Dampfsysteme haben hohe Investitionskosten, einen geringen Nutzeffekt und können keine höheren Vorlauftemperaturen bieten. Der indirekte Gasumlauferhitzer VariMax IFRG von Munters liefert schadstofffreie Luft – ohne Erhöhung der Luftfeuchtigkeit – mit Vorlauftemperaturen von bis zu 538 °C (1000 °F) und einem Wirkungsgrad von bis zu 98 %.
Negative Auswirkungen
- Saisonale Schwankungen der Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Verarbeitungszeit und die Qualität.
- Verschlüsse treten auf, wenn die Luft einen zu hohen Feuchtigkeitsgehalt aufweist, da Pulver und Granulate von Natur aus zur Klumpenbildung neigen. Das ist besonders in Verarbeitungslinien von Lebensmitteln und Pharmazeutika der Fall.
- Schimmel, Pilze und Bakterien wachsen bei einer hohen relativen Luftfeuchtigkeit recht schnell, was die Produkte beschädigen und die Gesundheit der Mitarbeiter gefährden kann.
- Kondensat kann sich auf Oberflächen ansammeln, daran kann sich Pulver festsetzen und im Inneren der Maschinen und Trockenkammern verklumpen.
- Korrosion an der Sprühtrocknungsanlage kann die Effizienz beeinträchtigen und die Gerätelebensdauer verkürzen, was zu höheren Wartungs- und Instandhaltungskosten führt.

Warum eine Sprühtrocknungslösung von Munters?
Munters verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung bewährter Sprühtrocknungslösungen, die die Effizienz steigern, den Energieverbrauch senken und sich positiv auf Ihren Gewinn auswirken. Unsere Lösungen können Ihnen dabei helfen, eine hohe Produktqualität zu erzielen.
- Bis zu 40 % höhere Produktionsleistung
- Bis zu 15 % Energieersparnis
- Hygienischere Produkte
- Gleichbleibende, ganzjährige Prozessleistung
- Verbesserte Produktqualität – minimale Verklumpung, Fouling und Verstopfungen
- Reduzierte Clean-In-Place (CIP) Dauer und Häufigkeit
Produkte – Sprühtrocknung

Sorptionsrotor von Munters verbessert Sprühtrocknungsprozess bei Sensus in Zwolle
Das im niederländischen Zwolle ansässige Unternehmen Sensus nutzt die Zichorienwurzel zur Herstellung von Inulin, einem Süßstoff, der in der Lebensmittelindustrie verwendet wird. Die konzentrierte Inulinlösung wird durch Sprühtrocknung in Pulver umgewandelt.
Ein wichtiger Parameter bei der Sprühtrocknung sind Klimaschwankungen. Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt bestimmen die Klebrigkeit des Produkts, was zu Produktionsstopps aufgrund von Fouling führen kann.
Das PureSystem Premium Plus 3500 von Munters mit dem patentierten HPQ Quantum Sorptionsrotor optimiert den Sprühtrocknungsprozess bei Sensus und sorgt für den perfekten Inulin-Feuchtigkeitsgehalt. Mit der bewährten Munters-Technologie ist das Klima keine Variable mehr, sondern ein konstanter Faktor, und die Produktionsleistung ist um 40 % gestiegen.

Optimieren Sie Ihren Sprühtrocknungsprozess mit dem Service von Munters
Erleben Sie höchste Effizienz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Unser Expertenteam passt modernste Entfeuchtungs- und Heizlösungen kundenspezifisch an, um die Betriebszeiten zu optimieren, die Produktqualität zu verbessern und erhebliche Energieeinsparungen zu erzielen. Verlassen Sie sich auf Munters, um die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern, Ihre Sprühtrocknung zu verbessern und gleichzeitig die Luftqualität und Effizienz zu steigern.

Fachkundige Unterstützung bei der Klimaregelung mit Sprühtrocknung
Arbeiten Sie mit unserem engagierten Supportteam zusammen, um die perfekte Entfeuchtungs- oder Heizlösung zu finden, die auf Ihre Sprühtrocknungsanforderungen zugeschnitten ist. Wir kennen die entscheidende Bedeutung von Feuchtigkeit und Temperatur in Sprühtrocknungsprozessen und helfen Ihnen, Herausforderungen wie zum Beispiel saisonale Schwankungen und potenzielle Verderblichkeit zu meistern. Mit dem fachkundigen Munters-Support maximieren Sie Ihren Durchsatz, Ihre Energieeffizienz und Ihre Rentabilität und sorgen gleichzeitig für ein konsistentes, hochwertiges Produktsergebnis.