Fertirrigation des serres

La fertirrigation est le processus d’apport d’engrais et d’eau aux plantes par le biais d’un système d’irrigation. Il s’agit d’un moyen précis et efficace d’apporter des nutriments aux plantes, et il peut contribuer à améliorer le rendement et la qualité des cultures. Découvrons le pouvoir de la fertirrigation pour maximiser le potentiel des plantes dans des environnements contrôlés tout en surmontant les défis liés aux nutriments.

Contrôleur de nutriments précis et efficace pour votre serre
Faites confiance au contrôleur de climat Green Climate de Munters pour l’automatisation et le contrôle de vos systèmes de fertirrigation. Il peut définir et maintenir des concentrations d’engrais et des programmes d’irrigation spécifiques, garantissant que vos plantes reçoivent toujours les nutriments dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin.
Le contrôleur utilise également des capteurs pour surveiller la température de la serre, l’humidité et les niveaux d’humidité du sol. Le système de commande peut ajuster le programme de fertirrigation à l’aide des données recueillies par les capteurs. Par exemple, si le niveau d’humidité du sol est trop élevé, le contrôleur réduit automatiquement la quantité d’eau utilisée.

Stratégies de réduction des pertes d’engrais
L’apport d’engrais uniquement lorsque cela est nécessaire permet aux producteurs de réaliser des économies et de réduire leur impact environnemental. L’utilisation du contrôleur permet également aux producteurs de mettre en œuvre des stratégies de fertirrigation avancées, telles que :
-
La fertirrigation à débit variable, qui utilise des capteurs pour surveiller les niveaux de nutriments dans le sol et ajuster le taux d’application de l’engrais en conséquence. Cela permet de s’assurer que les plantes reçoivent toujours la quantité optimale de nutriments tout en minimisant le gaspillage d’engrais.
-
Le contrôle du pH à l’aide du contrôleur pour surveiller et contrôler les valeurs de pH de l’eau d’irrigation. Cela permet de s’assurer que les nutriments sont disponibles sous une forme que les plantes peuvent facilement absorber.
-
L’injection de nutriments, qui contrôle avec précision les nutriments dosés directement dans l’eau d’irrigation, un moyen précis et efficace de favoriser la croissance des plantes.

Combiner la fertirrigation et le contrôle du climat
La fertirrigation et le contrôle du climat sont étroitement liés. Par exemple, la température et l’humidité de la serre peuvent affecter l’absorption des nutriments par les plantes. De même, les niveaux de nutriments dans l’eau d’irrigation peuvent affecter la capacité d’une plante à résister au stress.
En gérant soigneusement la fertirrigation et le contrôle du climat, les producteurs peuvent optimiser l’environnement de croissance de leurs plantes. Résultat ? Une augmentation du rendement des récoltes, une amélioration de la qualité des récoltes et une réduction des pertes de récolte. De plus, ils peuvent prolonger la période de croissance, réduire les coûts énergétiques et introduire des pratiques plus durables dans leurs serres.

Solutions spécifiques aux cultures
Les techniques de fertirrigation possèdent la capacité remarquable de répondre aux besoins spécifiques en nutriments de nombreuses cultures différentes. Cette adaptabilité est au cœur de la réussite de la culture sous serre.
Par exemple, une culture de plantes vertes feuillues peut nécessiter un rapport azote/phosphore plus élevé, tandis que les plantes à fleurs comme les rosiers prospèrent avec des niveaux élevés de potassium. Une culture de légumes comme les tomates bénéficie de combinaisons spécifiques de nutriments pendant ses phases de floraison et de production de fruits, ce qui permet d’obtenir des récoltes abondantes et savoureuses. En adaptant le mélange de nutriments aux besoins de chaque culture, les plantes reçoivent ce dont elles ont besoin pour une croissance et un développement optimaux.

Considérations relatives à la phase de croissance
Au fur et à mesure que les plantes se développent, leurs besoins nutritionnels changent de manière significative. Cela nécessite donc des ajustements nuancés dans les ratios et les apports de nutriments.
Au cours des premiers stades de leur développement, les plantes ont besoin d’un apport important en nutriments pour une croissance robuste des racines et des pousses. Lors de la transition vers la croissance végétative, des taux d’azote plus élevés permettent d’obtenir un feuillage luxuriant.
Enfin, lorsqu’elles entrent dans les phases de floraison et de production de fruits, un passage à des niveaux plus élevés de phosphore et de potassium favorise la production de fleurs et de fruits robustes.
La réactivité de la fertirrigation permet aux producteurs d’adapter précisément l’apport de nutriments aux besoins de chaque phase de croissance.