Controllo del clima

Sistemi di controllo del clima efficaci svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere la salute e la produttività dei polli. Questi sistemi regolano temperatura, umidità, illuminazione e ventilazione per ottimizzare l'ambiente per i volatili. Il controllo della temperatura previene lo stress da calore e favorisce la crescita, mentre il controllo dell'umidità previene i problemi respiratori e migliora l'efficienza di alimentazione. Una ventilazione adeguata rimuove l'umidità, il calore e l'ammoniaca in eccesso dall'aria, riducendo l'accumulo di particelle nocive e mantenendo una qualità dell'aria ottimale.
Massimizzare le prestazioni dell'allevamento creando un ambiente che promuova la salute e il benessere dei volatili.
Fattori chiave

Massimizzare la produzione di polli con un controllo preciso del clima
Ottenere una crescita e una produzione ottimali dei polli richiede una gestione precisa di fattori ambientali come temperatura, umidità, illuminazione, ventilazione e circolazione. Questi fattori possono avere un impatto significativo sulla salute degli uccelli, sui tassi di conversione dei mangimi e sull'aumento di peso uniforme. Un clima costante consente ai pulcini di sviluppare un'immunità adeguata, con conseguenti livelli di stress molto inferiori.
Implementando il controller per pollame di precisione Trio di Munters, gli allevatori di polli possono garantire un ambiente coerente e controllato, aiutando le loro mandrie a raggiungere il loro potenziale genetico. Un controllo efficace del clima è fondamentale per massimizzare l'aumento di peso, ridurre i costi e mantenere un funzionamento sano e sostenibile dalla schiusa al raccolto.

Mantenete i pollai all'interno della zona di comfort dei polli
La zona di comfort è definita come la zona di temperatura in cui i volatili sono in grado di mantenere costante la temperatura corporea con il minimo sforzo. Questa zona di temperatura dipende anche dal livello di alimentazione e dalle condizioni dell'alloggiamento. Il comportamento dei volatili cambierà quando le temperature supereranno la zona di comfort, in quanto inizieranno ad ansimare e a cambiare posizione del corpo. Anche quando le temperature sono al di sotto della zona di comfort, i volatili cambiano posizione e si stringono tra loro.
Quando sono troppo caldi, soffrono di stress da calore. Se la temperatura è troppo bassa, i volatili aumentano l'assunzione di mangime, ma devono utilizzare più energia per mantenersi caldi. Se la temperatura è troppo alta, riducono l'assunzione di mangime per limitare la produzione di calore. Una ventilazione adeguata previene l'accumulo di calore e mantiene i volatili nella loro zona di prestazione ottimale.
Controllate le vostre aziende agricole con i nostri strumenti digitali
Massimizzate l'efficienza energetica attraverso il recupero di energia
Munters Heat-X Rotate , uno scambiatore di calore aria-ariacompatto, recupera il calore residuo dall'aria di scarico nelle stalle per pollame e suini. A differenza di altre soluzioni, Heat-X Rotate non richiedealcuna filtrazione preliminare e presenta una bassa perdita di pressione. Inoltre, è dotato di pulizia del rotore completamente automatica, massa di stoccaggio rivestita in plastica per la protezione anticorrosione e uscita certificata Eurovent. È compatto, adatto al trasporto su camion e praticamente elimina i problemi di congelamento. Il sistema fornisce un elevato recupero di calore con prestazioni di recupero regolabili tramite la modifica della velocità.

Controllo della qualità dell'aria negli impianti per polli
Gli impianti per polli richiedono un buon controllo della qualità dell'aria per prevenire l'accumulo polvere, batteri e gas nocivi come ammoniaca e anidride carbonica. Una scarsa qualità dell'aria può causare difficoltà respiratorie e altri problemi di salute per i volatili, influenzandone la crescita e l'aumento di peso. Sistemi efficaci di ventilazione e puliziadell'aria possono contribuire a mantenere una qualità dell'aria ottimale e a favorire una crescita sana dei volatil.