Controllo dell'umidità sulle imbarcazioni
Combattere l'umidità a bordo può rivelarsi estremamente difficile, soprattutto in mare, dove l'alta salinità aumenta il rischio di corrosione. Ma potete vincere questa battaglia grazie alle soluzioni di Munters per il controllo dell'umidità. Proteggete le imbarcazioni e le loro operazioni con i nostri deumidificatori marini, eliminatori di nebbia e gli altri prodotti dedicati.
Applicazioni navali
Proteggere i recipienti e le apparecchiature dalla corrosione
L'ambiente marino è duro su tutte le imbarcazioni, grandi o piccole. L'umidità relativa è sempre elevata e la presenza di sale aumenta il rischio di corrosione. Mentre l'umidità costante minaccia lo scafo, può anche portare alla ruggine nei cavi, nei sensori, nei sottosistemi di propulsione e altro ancora. Ciò significa fragilità, maggiore suscettibilità alle forze di coppia e minore resistenza elettrica, creando una maggiore probabilità di guasti meccanici o elettronici.
Vantaggi:
- Rimozione dell'umidità ad alta efficienza energetica
- Meno riparazioni e sostituzioni
- Maggiore operatività e affidabilità
Salvaguardare le prestazioni del motore
Il motore è il cuore di ogni imbarcazione o imbarcazione da diporto. Le sue prestazioni dipendono da un flusso d'aria asciutto e pulito, ma l'umidità e i contaminanti possono facilmente penetrare. Le soluzioni tradizionali come le feritoie convenzionali, i ventilatori e i colli di cigno non fanno nulla o poco per evitare che l'umidità dannosa penetri nel vano motore.
Vantaggi:
- Condizioni di esercizio ottimali del motore
- Meno sostituzioni del filtro
- Ridotta manutenzione del motore
Proteggere il carico e il carburante dalla muffa
Ovunque sia presente umidità, lo stesso vale per il pericolo di formazione di muffe e batteri. In mare, sia il carico che il carburante sono a rischio di condensa e infiltrazioni d'acqua. Sulle navi portacontainer, i container e le petroliere, anche la massa del carico può portare all'umidità, causando un "ritardo di temperatura" quando la nave si sposta tra il giorno e la notte o tra zone climatiche diverse.
Vantaggi:
- Elevata integrità del carico
- Riduzione del rischio operativo
- Prevenzione di costose perdite di carburante
Consentire cambi di carico più rapidi
Il turnaround nel porto è fondamentale per i profitti dei trasportatori di sostanze chimiche e di altri tipi di navi cisterna. Quando i serbatoi di carico devono essere puliti prima di caricare il carico successivo, il tempo di asciugatura comporta un costo. Utilizzando i deumidificatori marini Munters, è possibile abbreviare efficacemente il processo di asciugatura dei serbatoi di carico, senza ricorrere a un riscaldamento costoso e ad alta intensità energetica.
Contattate Munters per discutere dei nostri prodotti di deumidificazione navale e trovare la soluzione ideale per voi.
Vantaggi:
- Asciugatura più rapida dopo la pulizia del serbatoio
- Condizioni ottimali per il nuovo carico
- Efficienza economica
Creare un clima migliore a bordo
Un ambiente confortevole e sano è importante in mare come in qualsiasi altro luogo. Su navi da crociera, yacht e imbarcazioni da diporto, è parte integrante dell'esperienza. Sulle navi mercantili, sulle navi di servizio, sulle piattaforme offshore e altro ancora, è fondamentale per le operazioni. Ma ottenere aria pulita e umidità corretta è particolarmente difficile a bordo.
Vantaggi:
- Esperienza di bordo migliorata
- Vantaggi per la salute dell'equipaggio e dei passeggeri
- Attrezzature e arredi più duraturi
Migliorare i processi dei cantieri navali
Durante la costruzione o la manutenzione di un cantiere navale, l'umidità presente nell'aria può ostacolare i risultati. Durante la sabbiatura o la verniciatura, può favorire direttamente la formazione di condensa e la corrosione. Ma può anche causare una finitura impeccabile o difetti funzionali nascosti, perché la vernice e gli altri rivestimenti richiedono una bassa umidità per una corretta adesione superficiale.
Vantaggi:
- Rischio di corrosione ridotto
- Finitura di alta qualità
- Proprietà uniformi del rivestimento
Riducete le emissioni di gas di scarico
Man mano che l'attenzione per l'ambiente cresce, le ambizioni ecologiche e le nuove normative marittime stanno cambiando il modo in cui le navi operano. La depurazione dei gas di scarico è un modo affidabile per contenere le emissioni di ossido di zolfo (SOx) e molte navi hanno già scrubber a bordo. Munters supporta i fornitori di sistemi di depurazione dei gas di scarico con componenti chiave per soluzioni scrubber, tra cui deumidificatori e materiale di aggiunta.
Contattate Munters per discutere dei nostri prodotti per la depurazione dei gas di scarico e trovare la soluzione ideale per voi.
Vantaggi:
- Bassa caduta di pressione
- Stabilità del processo
- Assorbimento ottimale
Prodotti - Settore nautico
"Poiché la nostra visione è quella di costruire navi che eccellono in termini di tecnologia, efficienza e sicurezza, abbiamo bisogno anche dei migliori fornitori che abbiano la stessa visione per le loro attrezzature che abbiamo per la nostra. Siamo completamente soddisfatti della soluzione Munters poiché, anche in condizioni atmosferiche difficili, abbiamo visto che le sezioni dei condotti dietro i Mist Eliminator installati sono rimaste assolutamente asciutte."
Cosa offre Munters

I servizi Munters massimizzano la vita utile dei tuoi prodotti
Il team di assistenza Munters è a tua disposizione per supportarti durante l'intero ciclo di vita dei tuoi macchinari. I nostri tecnici esperti possono mostrarti come evitare tempi di fermo non pianificati, perdite di produzione, qualità dei prodotti compromessa, eccessivo consumo energetico e costi imprevisti. Ti aiutiamo a proteggere il tuo investimento, i tuoi prodotti e, soprattutto, la tua tranquillità.

Ricevi assistenza
Con decenni di esperienza al vertice del settore della deumidificazione e del raffredamento, Munters sa cosa occorre per fornire ai clienti le migliori soluzioni per il controllo del clima.
Ti guideremo lungo l'intero processo, dalla scelta della soluzione migliore per le tue esigenze fino all'assistenza necessaria per preservare la massima efficienza dei tuoi prodotti Munters.