Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.

温室冷却技術

温室栽培で最も重要なことは温度制御です。屋外が灼熱の気候でも、植物が暑さを克服し、生育するために役立つ効果的な冷却技術をご紹介します。

気化式冷却による強制換気

換気と気化式冷却を組み合わせることで、温室に非常に効率的な冷却システムを構築できます。換気システムは温室から高温多湿の空気を排出し、気化式冷却システムは入ってくる空気を冷却します。例えば、ファンを使用する換気システムは、通気口から高温多湿の温室空気を排出します。気化式冷却システムは、外気を水で飽和したパッドに通すことで、給気温度を下げることができます。

換気と気化式冷却の組み合わせは、高温多湿の気候の中でも、植物にとって快適で生産性の高い環境を作り出します。

温室の換気の詳細

温室用パッド・ファン冷却技術

ムンタースのCELdek® 気化式冷却パッドは、効率の高い冷却を必要とする温室に最適です。独自の溝がクロスした設計は、パッドに入る空気により多くの水分を送り、蒸発の効率を最大限に高めます。その結果、 より涼しく、湿度の高い空気は、作物の収穫量を向上させ、エネルギーコストを削減します。

CELdekパッドは、化学処理された独自のセルロース紙の使用により劣化しにくく耐久性に優れています。繰り返しの清掃や過酷な天候条件に耐えるパッドは、長い耐用年数を誇ります。

高効率を誇るムンタースのCELdekパッドの詳細

ムンタースGreen Climateコントローラーによる自動冷却

ムンタースGreen Climateコントローラーは、温室の温度を効率良く下げ、収量を向上させます。この包括的な環境制御システムは、猛暑の中でも植物にとって涼しく快適な環境を作り出します。

自動制御システムは、一貫した温度と湿度を維持するために、温室の換気、遮光、ミストシステムを自動的に調整します。勘に頼った環境制御を排除し、温室内の環境を調節する時間と労力を節約します。

ムンタースGreen Climateコントローラーで温室をデジタル制御

温室の冷却と湿度のバランス

冷却システムは効果的に温度を下げる一方で、湿度を上昇させ、菌類が繁殖しやすい環境を作り出してしまうことがあります。冷却と湿度制御の微妙なバランスをとるためには、高い精度と専門知識が必要です。

ムンタースGreen Climateコントローラーのようなインテリジェントな環境制御システムは、温度を正確に調整し、湿度を微調整し、植物の生育に最適な環境を作り出します。さらに、屋外の湿度が高い時期には、環境制御システムが自動的に冷却メカニズムを調整し、温室内に過度の湿気がたまることを防ぎます。

デジタル環境制御の精度

密閉された環境での制御された冷却

密閉された温室での効率的な冷却には、次のような利点があります。

  • より効果的な冷却:気化式冷却は、特に暑く乾燥した気候では、自然換気よりも温室の温度を下げる効果が高くなります。これは、気化式冷却が自然換気よりも低い温度まで空気を冷却できるためです。

  • 植物の成長の改善:気化式冷却は、植物の生育に必要な湿度を提供するため、植物の生育が改善されます。これは、暑く乾燥した気候で特に重要です。

  • 病気のリスクの低減:気化式冷却は、温室内の高温でよどんだ空気を除去することで、植物の病気が発生するリスクを低減します。植物の病気は、温度の高い湿った環境で広がります。

  • 省エネルギー:気化式冷却は、比較的エネルギー効率の高い温室冷却方法です。冷却パッドに水を送り込むために消費する電力量は少なく、冷凍設備を用意する必要もありません。

効果的な冷却への投資は、快適さだけでなく、温室の生産性も最大化します。