ローター技術
エキスパートローターソリューション
見た目は同じデシカントローターも、性能には大きな違いがあります。ムンタースはローターの回転速度に左右されることなく、高い水分吸着率と一貫した性能を発揮するローターを開発しました。その結果、 エネルギー効率が向上し、設置面積が小さくなり、運用コストが削減されました。
リソース
ムンタースの独自性
多くの工業プロセスに不可欠な湿度制御を行う最も効果的な方法はデシカント除湿だと考えられています。ほとんどの除湿機は同じように見えますが、大きな差を生むのがシステムの心臓部であるデシカントホイールです。この除湿機の重要な部品は、空気中の水分を効率的に除去します。
他のメーカーのデシカントの材質やローターの設計がムンタースと似ていたとしても、その性能には大きな違いがあります。ムンタースのデシカントローターと材質は、水を吸い込む高い吸着能力と低いエネルギー消費という要求を満たしています。
ムンタースのデシカント媒体を他の媒体と比較しながら、その性能をご紹介します。試験結果は、標準的な運転条件をカバーする相対湿度における除湿性能を示しています。ムンタースのデシカント媒体の性能は、常に他のすべての媒体を上回っています。
ムンタースの媒体は、飽和点に達することなく、他のすべての媒体よりも早く、より多くの水分を吸着しました。ムンタースの媒体は、条件やローター速度に左右されることなく、比類のない除湿性能を発揮します。

仕組み
ムンタースの工業用デシカント除湿システムは、水蒸気を容易に吸着し保持する素材であるデシカントを使用して空気中の水分を除去します。
除湿機の心臓部は、波形に加工された非金属セラミック複合材料で作られたデシカントローター(特許取得済)です。材料の溝を通過した空気は、デシカントに接触します。ホイールから排出される処理空気は乾燥しています。水分を含んだホイールはゆっくりと回転し、2つ目の加熱された小さな気流に入ります。
この小さな排気は、再生空気と呼ばれ、デシカントを加熱します。加熱されたデシカントは、吸着した水分を再生空気に放出します。乾燥したデシカントは、処理空気に戻り、そこで再び水分を吸着します。

プロセスに適したローターの選定
ムンタースは、エネルギー効率の高い空調処理ソリューションのグローバルリーダーであり、世界中で30万台以上を設置した経験を持ち、デシカントホイール製造の世界標準を確立し続けています。世界中に複数のデシカントホイール製造施設を展開するムンタースは、幅広い乾燥剤オプションを提供し、乾燥剤技術に関連する250件以上の特許を取得しています。
ムンタースの専門家チームは、お客様の要件に最適なローターの選定をお手伝いします。まず最初に、下記の包括的な表でムンタース製品の概要をご覧ください。詳細な個別コンサルティングを希望される場合は、お気軽にお問い合わせください。