Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.
육계 하우스용 난방 시스템
육계 농가에서는 가금류의 건강과 생산성을 확보하는 데 있어 온도 관리가 얼마나 중요한 역할을 하는지 이해하고 있습니다. Munters는 육계 농장의 고유한 요구에 맞춤화된 고급 난방 시스템과 솔루션을 제공하는 것을 전문으로 합니다. 온도 제어를 최적화함으로써 성장률 저하, 사료요구율 저하, 질병 취약성 증가, 스트레스 관련 문제, 추위로 인한 호흡기 문제와 같은 문제를 극복할 수 있습니다. 당사의 포괄적인 난방 장비 및 솔루션이 어떻게 육계 농장을 혁신하여 최대 생산성과 수익성을 보장할 수 있는지 알아보세요.

난방 시스템
히터는 건물 온도가 너무 내려가지 않도록 하는 데 중요합니다. 최적의 성능을 위해 병아리와 닭은 체온을 적극적으로 조절할 필요가 없는 온도 범위, 즉 온열중성대에 머물러야 합니다.

열 회수 시스템
열 회수 시스템은 실내 환경을 개선하는 외기를 공급하면서 일반적으로 낭비되는 열을 회수하는 공기 대 공기 열 교환기를 사용하는 에너지 회수 환기 시스템입니다.

산란계 활동성에 저온이 미치는 영향
육계 농가는 종종 농장의 생산성과 수익성에 악영향을 미치는 저온과 관련된 여러 가지 문제에 직면하게 됩니다. 추운 환경은 육계의 성장률을 저하시키고 시장 출하를 지연시키며 전체 농장 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 추운 날씨에 체온을 유지하기 위해 에너지를 소비하는 닭은 사료요구율이 불량하여 사료 비용이 증가하고 수익성이 감소하게 됩니다.
또한 육계의 면역 체계가 약화되어 추운 환경에서 질병과 감염에 더 취약해집니다. 이러한 취약성으로 인해 사망률이 증가하고 수의사 개입률이 높아져 농장 효율성에 추가적인 악영향을 미칠 수 있습니다. 추운 기온은 또한 육계의 스트레스를 유발하여 식욕을 감소시키고 활동 수준을 낮추며 무리 사이에서의 공격성을 증가시킵니다.

육계 농장을 위한 최적의 난방 시스템 선택
최적의 난방 시스템을 선택하는 것은 육계 하우스에서 원하는 기후를 유지하는 데 매우 중요합니다. Munters는 육계 농장을 위해 특별히 설계된 다양한 고품질 난방 시스템을 갖추고 있습니다. 집중적인 보온을 위한 직접 히터부터 효율적이고 균일한 열 분배를 위한 간접 히터까지, 고객의 요구에 맞는 완벽한 솔루션을 제공합니다.
Munters의 난방 시스템은 신뢰성, 에너지 효율 및 성능으로 명성이 높습니다. 고급 기능과 제어 기능을 통해 육계 하우스의 온도를 정밀하게 조절하여 닭에게 최적의 환경을 보장할 수 있습니다. 요구사항을 충족하는 난방 시스템을 선택할 수 있도록 종합적인 안내와 지원을 제공합니다. 자세한 내용은 당사에 문의하세요.
Munters Heat-X Rotate: 추운 기후를 위한 에너지 효율적인 난방
추운 기후에서 육계 농장 성능을 최적화하려면 에너지 효율적인 난방 솔루션이 매우 중요합니다. 효율적인 열 전달 및 에너지 절감을 위한 혁신적인 시스템인 Munters Heat-X Rotate 열교환기는 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다. 그외 열 보존을 극대화하고 에너지 낭비를 최소화 하는 Munters의 에너지 효율적인 난방 옵션도 살펴보세요.
지속 가능성과 환경적 책임에 대한 노력을 통해 농장 생산성을 향상시키고 탄소 발자국을 줄이는 솔루션을 제공합니다.

육계 농장의 월동 준비 요령
추운 날씨로 인한 어려움을 극복하기 위해서는 육계 하우스 월동 준비가 필수적입니다. 대부분의 농장에서는 외풍과 차가운 공기 유입을 방지하는 것이 가장 먼저 해야 할 일입니다. 잠재적인 공기 누출을 차단하면 육계를 위한 보다 단열 및 에너지 효율이 높은 공간을 만들 수 있습니다. Munters WalI Inlet(MWI)는 열 손실을 최소화하면서 일관된 공기 흐름을 보장하여 궁극적으로 온도 관리를 최적화하고 에너지 비용을 절감하는 단열 공기 유입구입니다.
육계 하우스 전체에 적절한 단열재를 설치하면 추운 날씨에 대응하는 추가적인 단열 효과 및 에너지 효율을 향상시킬 수 있습니다. Munters 전문가 팀은 육계 하우스의 성능과 쾌적성을 극대화하기 위한 월동 준비에 대한 요령 및 지침을 제공해 드립니다.

에너지 효율적인 난방 솔루션을 활용한 육계 농장 생산성 향상
육계 하우스를 위한 에너지 효율적인 난방 솔루션에 투자하는 것은 농장의 성능과 수익성에 직접적인 영향을 미치는 현명한 결정입니다. 저온이 산란계 성능에 미치는 영향을 이해하고, 최상의 난방 시스템을 선택하며, 효과적인 월동 전략을 구현함으로써 아무리 추운 기후에서도 산란계가 활발하게 생육하는 환경을 만들 수 있습니다.
지금 Munters에 문의하여 다양한 에너지 효율적인 난방 옵션을 살펴보고 육계 농장을 최적화하세요.