Melhore a rentabilidade da sua secagem por atomização
Aumente a capacidade de produção em até 40%, melhore a qualidade do produto e reduza o consumo de energia adicionando uma solução de desumidificação ou aquecimento personalizada da Munters ao seu processo de secagem por atomização. Isso ajuda a aumentar a produtividade e o tempo de operação, além de afetar positivamente sua rentabilidade.
Alimentos, produtos farmacêuticos e outros processos de produção utilizam a secagem por atomização para garantir a qualidade e a consistência do produto. Esses processos precisam ser confiáveis e eficientes, independentemente das condições climáticas, quando a umidade e a temperatura descontroladas puderem causar problemas durante o processo de secagem.
Descubra seu aumento de produtividade e economias
Veja por conta própria o aumento no tempo de operação, na economia de energia e na produção que uma solução de secagem por atomização da Munters pode oferecer.
Experimente nossa calculadora e faça o download de seu relatório personalizado.
Desumidificação e aquecimento eficientes do ar são essenciais para a secagem por atomização
Por ser um processo sensível, a secagem por atomização requer umidade e controle de temperatura precisos. A umidade contida no ar e indesejável pode ter efeitos adversos na produção.
O aquecimento indireto do ar é uma etapa essencial no processo de secagem por atomização. Os sistemas de vapor tradicionais têm altos custos de investimento de capital e baixa eficiência, além de não serem capazes de fornecer temperaturas de suprimento mais altas. O VariMax IFRG da Munters, um aquecedor de gás de recirculação indireta, fornece ar livre de contaminantes, sem aumentar os níveis de umidade, com temperaturas de suprimento de até 1.000 °F [538 °C] e níveis de eficiência de até 98%.
Efeitos adversos
- Variações sazonais de umidade podem afetar o tempo e a qualidade do processo.
- Ocorrem bloqueios quando o ar contém umidade excessiva, pois os pós e grânulos se aglomeram naturalmente, especialmente nas linhas de processamento de alimentos e produtos farmacêuticos.
- Mofo, fungos e bactérias crescem rapidamente quando a umidade relativa está alta, podendo danificar os produtos e pôr em risco a saúde dos funcionários.
- A condensação pode se acumular nas superfícies, fazendo com que os pós colem e se aglomerem dentro das máquinas e das câmaras de secagem.
- A corrosão do equipamento de secagem por atomização pode reduzir a eficiência e encurtar a vida útil dele, aumentando os custos de serviço e manutenção.

Por que escolher uma solução de secagem por atomização da Munters?
A Munters tem décadas de experiência no desenvolvimento e fabricação de soluções comprovadas de secagem por atomização que aumentam a eficiência, reduzem o consumo de energia e afetam positivamente seus resultados. Nossas soluções podem ajudar na obtenção de produtos de alta qualidade.
- Aumento de até 40% na capacidade de produção
- Até 15% de economia de energia
- Produtos mais higiênicos
- Desempenho consistente do processo durante todo o ano
- Melhor qualidade do produto com redução de aglomeração, empedramento, incrustação e bloqueio ao mínimo
- Tempo e frequência de limpeza no local (CIP) reduzidos
Produtos - Secagem por atomização

Rotor dessecante Munters melhora processo de secagem por atomização da Sensus Zwolle
Com sede em Zwolle, Holanda, a Sensus usa a raiz de chicória para produzir inulina, um adoçante usado na indústria alimentícia, utilizando um processo de secagem por atomização para converter em pó a solução de inulina concentrada.
Um dos parâmetros mais importantes no processo de secagem por atomização são as flutuações climáticas, e a temperatura e teor de umidade determinam a glutinosidade do produto, o que pode causar paralisações de produção devido a incrustações.
O PureSystem Premium Plus 3500 da Munters com o rotor dessecante HPQ Quantum patenteado otimiza o processo de secagem por atomização da Sensus com teor perfeito de umidade da inulina. Com a tecnologia comprovada da Munters, o clima não é mais uma variável, mas um fator constante, e a capacidade de produção aumentou em 40%.

Eleve seu processo de secagem por atomização com o Serviço Munters
Tenha máxima eficiência em seus processos alimentícios, farmacêuticos e químicos. Nossa equipe de especialistas personaliza soluções de desumidificação e aquecimento de última geração para otimizar o tempo de operação, melhorar a qualidade do produto e realizar economias significativas em energia. Conte com a Munters para ampliar a vida útil do seu equipamento e elevar sua operação de secagem por atomização, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade e a eficiência do ar.

Suporte especializado para controle climático em secagem por atomização
Faça uma parceria com nossa equipe de suporte dedicada para escolher a solução perfeita de desumidificação ou aquecimento adaptada às suas necessidades de secagem por atomização. Entendemos o papel crítico da umidade e da temperatura nos processos de secagem por atomização, e ajudamos você a superar desafios como variações sazonais e possível deterioração. Com o suporte especializado da Munters, maximize sua produtividade, eficiência energética e rentabilidade, garantindo uma produção de produtos consistente e de alta qualidade.