Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.

Otimize a produção, elimine a corrosão e reduza os custos operacionais

A umidade descontrolada causa problemas de condensação e corrosão, falhas de pintura e revestimento e condições de teste não confiáveis. A Munters resolve esses problemas fornecendo sistemas que permitem que a indústria automotiva mantenha a temperatura e a umidade de acordo com especificações precisas.

O controle de fatores ambientais como umidade e temperatura é crucial para a indústria automotiva. O desumidificador automotivo, a redução de COVs e as soluções de recuperação de energia ar-ar de alta temperatura da Munters desempenham um papel vital na produção e proteção de carros, peças, equipamentos, na redução de emissões e nos custos operacionais.

A Munters fornece soluções econômicas e com eficiência energética para a indústria automotiva fabricadas em nossas instalações com certificação ISO 9001: 2008 e 14001. Nossos sistemas podem ser projetados de acordo com seus requisitos e aplicações específicos.

Recursos:

Aplicações na indústria automotiva

Controle a umidade em processos de fabricação

As soluções de desumidificadores para fabricação automotiva da Munters mantêm eficazmente a consistência das condições do ar interno, independentemente das condições ambientes ou externas. O resultado é uma velocidade de fabricação aprimorada, juntamente com maior consistência e qualidade, evitando problemas como condensação e corrosão.

Montadoras de automóveis em todo o mundo usam equipamentos Munters para criar o ambiente ideal para laminação automotiva, moldagem, moldagem por injeção, fabricação de janelas de automóveis e muitos outros processos de fabricação.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções para a indústria automotiva.

Vantagens:

  • Processos de produção otimizados que permanecem constantes durante todo o ano
  • Prevenção de problemas de condensação e corrosão
  • Produção mais rápida
  • Melhor qualidade
  • Maior consistência
  • Baixos custos operacionais em comparação com métodos alternativos

Melhore os processos de pintura e revestimento

Obtenha acabamentos de alta qualidade e tempo de secagem reduzido com túneis de secagem mais curtos ao usar ar seco durante os processos de preparação, pintura e revestimento.

Com frequência, as especificações do revestimento exigem uma umidade relativa máxima, o que, muitas vezes, é inalcançável durante os meses úmidos do verão, resultando em falhas prematuras, como rachaduras e bolhas. Ao usar as soluções de controle de umidade e temperatura da Munters, a qualidade dos processos de pintura e revestimento permanece consistente durante todo o ano, reduzindo perturbações dispendiosas da produção. Essa melhoria na consistência geral da secagem, por sua vez, reduz o retrabalho e mantém os custos de fabricação baixos.

Além disso, o tratamento do ar de exaustão da cabine de pintura carregado de compostos orgânicos voláteis (COVs), como solventes, é facilmente realizado com os sistemas concentradores de rotor Munters Zeol. O sistema concentra um grande volume de exaustão contendo uma baixa concentração de COVs em um pequeno fluxo concentrado, que, por sua vez, é destruído de forma econômica em um oxidante.

Os trocadores de calor de alta temperatura da Munters recuperam o calor de processos que consomem energia, como a redução da exaustão da cabine de pintura, em temperaturas de até 1.093 °C (2.000 °F). A energia pode ser recuperada e devolvida como ar de composição do processo, usada para pré-aquecer o ar de combustão ou usada para aquecimento de instalações ou escritórios.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções para a indústria automotiva.

Vantagens:

  • Qualidade mais alta e consistente
  • Tempo de secagem mais rápido
  • Menos emissões
  • Melhor eficiência energética
  • Ambiente de trabalho mais confortável

Simule condições ambientais para testes

Os testes e medições de motores, conjuntos e veículos finalizados são checkpoints críticos no processo de fabricação. Estações de teste, como túneis de vento, caixas de imersão, câmaras ambientais e câmaras anecoicas, exigem condições ambientais exatas para garantir que as medições de desempenho sejam precisas e repetíveis e que as metas de qualidade sejam atendidas.

As soluções de desumidificadores para testes automotivos da Munters permitem que as montadoras simulem qualquer ponto de orvalho ambiental, com mínimo de -70 °C (-94 °F) para:

  • Testes de partida a quente e a frio
  • Avaliações de desempenho de aquecimento e ar-condicionado
  • Testes de degelo/desembaçamento de para-brisas e janelas
  • Avaliação funcional, durável e estrutural em ambientes extremos
  • Avaliações de desempenho de componentes e materiais
  • "Imersões" térmicas controladas e avaliações de radiação solar

Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções para a indústria automotiva.

Vantagens:

  • Condições ambientais repetíveis e ajustáveis
  • Medições de desempenho aprimoradas
  • Melhor qualidade
  • Baixo custo operacional em comparação com métodos alternativos

Teste de medição de gases de exaustão

As montadoras de automóveis estão trabalhando para reduzir os poluentes emitidos para a atmosfera através dos gases de exaustão. A tecnologia de desumidificação da Munters ajuda a fornecer ar de diluição purificado bem-definido em temperaturas especificadas e níveis baixos de umidade para registrar medições confiáveis para as emissões mais baixas.

O sistema permite variações no fluxo de ar, possibilitando testes personalizados para requisitos específicos e desenvolvimento. A certificação de produtos podem ser realizados para simular condições de verão e inverno.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções para a indústria automotiva.

Vantagens:

  • Condições de teste repetíveis e ajustáveis
  • Medições de emissões melhoradas
  • Baixos custos operacionais em comparação com métodos alternativos

Proteja carros e peças em armazenamento e durante o transporte

Automóveis e componentes sensíveis à umidade, como peças de metal, painéis internos e revestimentos, componentes eletrônicos e matérias-primas, correm o risco de sofrer mofo e corrosão, levando ao desperdício e à rejeição de peças abaixo do padrão. O armazenamento e o transporte adequados de componentes automotivos em um clima de baixa umidade fornecido pelos desumidificadores Munters podem evitar mofo e corrosão.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções para a indústria automotiva.

Vantagens:

  • Preservação eficiente de carros e componentes
  • Controle climático durante todo o ano
  • Baixo custo operacional em comparação com métodos alternativos

Aplicações de umidificação na indústria automotiva

O controle preciso dos níveis de umidade pode melhorar consideravelmente vários processos da indústria automotiva, aprimorando a eficiência da produção e a qualidade do produto. A Munters oferece soluções de umidificação sob medida, projetadas para lidar com os desafios encontrados em cabines de pintura em spray, plataformas de lixamento e ambientes de teste de motores.

A pintura na indústria automotiva pode ser desafiadora, pois há expectativas muito altas em relação à qualidade e à produtividade. Quando a umidade externa é mais baixa, normalmente no inverno, pode ter problemas na produção, seja devido ao aumento dos níveis de poeira ou a problemas com eletricidade estática. As soluções de umidificação da Munters solucionam esses problemas umidificando o ar até o nível ideal, o que garante cor uniforme, distribuição suave da tinta e níveis mais baixos de contaminantes.

Manter a umidade relativa correta nas plataformas de lixamento é essencial para suprimir a poeira e mitigar o acúmulo de estática. As soluções de umidificação da Munters evitam eficazmente que o pó de tinta suspenso no ar adira à superfície da carroceria, levando a um tempo de lixamento reduzido e a uma qualidade de acabamento aprimorada.

Para testes de emissão de exaustão, parâmetros rigorosos de controle de temperatura e umidade precisam ser sempre atendidos. Os sistemas de umidificação da Munters oferecem controle preciso e confiabilidade, proporcionando condições de teste precisas.
Benefícios da solução de umidificação da Munters:

  • Impede que a poeira suspensa no ar adira às superfícies da carroceria
  • Reduz o acúmulo de estática, melhorando a eficiência da produção
  • Preserva a integridade da tinta à base de água
  • Garante o controle de umidade preciso para testes de emissão de exaustão
  • Promove o bem-estar dos funcionários, melhorando as condições de trabalho

Produtos - Automotivo

DV

Fluxo vertical

FA6

Resfriadores evaporativos diretos e umidificadores

FlexLine

Umidificadores a vapor

FlexLine Plus&Process

Umidificadores a vapor

O que você ganha com a Munters