Fertirrigação de estufa

A fertirrigação é o processo de aplicação de fertilizante e água nas plantas por meio de um sistema de irrigação. É uma maneira precisa e eficiente de fornecer nutrientes às plantas, e pode ajudar a melhorar o rendimento e a qualidade das safras. Vamos explorar o poder da fertirrigação na maximização do potencial das plantas em ambientes controlados, ao mesmo tempo em que superamos os desafios de nutrientes.

Controlador de nutrientes preciso e eficiente para sua estufa

Conte com o Controlador Green Climate da Munters para automação e controle de seus sistemas de fertirrigação. Ele pode definir e manter concentrações específicas de fertilizantes e cronogramas de irrigação, garantindo que suas plantas sempre recebam os nutrientes de que precisam, no momento em que precisam.

O controlador também usa sensores para monitorar a temperatura da estufa, a umidade do ar e do solo. O sistema de controle pode ajustar o cronograma de fertirrigação usando dados do sensor. Por exemplo, se o nível de umidade do solo estiver alto demais, o controlador reduzirá automaticamente a quantidade de água usada.

Conheça o Controlador Green Climate da Munters

Estratégias para reduzir o desperdício de fertilizante

Aplicar fertilizante somente quando necessário permite que os agricultores realizem economias e reduzam seu impacto ambiental. O uso do controlador também permite que os produtores implementem estratégias avançadas de fertirrigação, como:

  • Fertirrigação com taxa variável, que usa sensores para monitorar os níveis de nutrientes do solo e ajustar a taxa de aplicação de fertilizante de acordo. Isso ajuda a garantir que as plantas sempre recebam a quantidade ideal de nutrientes, minimizando o desperdício de fertilizante.

  • Controle de pH, usando o controlador para monitorar e controlar os valores de pH da água de irrigação. Isso ajuda a garantir que os nutrientes estejam disponíveis em uma forma que as plantas possam absorver facilmente.

  • Injeção de nutrientes, que controla com precisão os nutrientes dosados diretamente na água de irrigação, uma maneira precisa e eficiente de promover o crescimento das plantas.

Conheça outras soluções digitais

A combinação de fertirrigação e controle climático

A fertirrigação e o controle climático estão intimamente interligados. Por exemplo, a temperatura e a umidade da estufa podem afetar a absorção de nutrientes por parte das plantas. Da mesma forma, os níveis de nutrientes na água de irrigação podem afetar a capacidade que uma planta tem de resistir ao estresse.

Ao gerenciar cuidadosamente a fertirrigação e o controle climático, os produtores podem otimizar o ambiente de crescimento de suas plantas. O resultado? Safras com maior rendimento, melhor qualidade e menos perdas. Além disso, eles podem ampliar a estação de crescimento, reduzir os custos de energia e introduzir práticas mais sustentáveis em suas estufas.

Saiba mais sobre o controle climático de estufas

Soluções específicas para culturas

As técnicas de fertirrigação possuem a notável capacidade de atender às diferentes necessidades de nutrientes de várias culturas. Essa adaptabilidade está no centro do cultivo bem-sucedido em estufas.

Por exemplo, uma cultura de folhas verdes pode exigir uma maior relação nitrogênio-fósforo, ao passo que plantas floridas, como rosas, prosperam com níveis elevados de potássio. Uma cultura vegetal como tomates se beneficia de combinações específicas de nutrientes durante suas fases de floração e frutificação, levando a rendimentos suculentos e saborosos. Com a adaptação da mistura de nutrientes aos requisitos de cada cultura, as plantas recebem aquilo de que precisam para crescimento e desenvolvimento ideais.

Considerações sobre a fase de crescimento

À medida que as plantas avançam por diferentes estágios de crescimento, suas demandas nutricionais mudam significativamente. Isso leva à necessidade de ajustes detalhados nas proporções e aplicações de nutrientes.

Durante os estágios iniciais, as plantas precisam de um reforço de nutrientes para o desenvolvimento de raízes e caules fortes. Ao passarem para o crescimento vegetativo, proporções mais altas de nitrogênio propiciam uma folhagem exuberante.

Por fim, à medida que entram nas fases de floração e frutificação, uma mudança para níveis mais altos de fósforo e potássio auxilia na produção de floração e na frutificação robusta.

A capacidade de resposta da fertirrigação permite que os produtores adaptem a entrega de nutrientes com precisão, alinhando-se aos requisitos de cada fase de crescimento.