Nossa estratégia
A Munters é líder global no fornecimento de soluções climáticas sustentáveis e com eficiência energética, capitalizando tendências como o aumento da digitalização e da eletrificação. Com uma rica história de colaboração com clientes, oferecemos soluções sob medida em vários setores. Nossa estratégia de inovação é focada em tecnologia avançada e orientada pelo valor, melhorando, ao mesmo tempo, os produtos existentes. Comprometemo-nos a reduzir nossa pegada de carbono, promovendo a automação e um ambiente de trabalho inclusivo e envolvente para melhoria contínua e satisfação do cliente.
Nossa estratégia é desenvolver um negócio sustentável e rentável. Nosso sucesso se baseia no cumprimento de nossas prioridades estratégicas e também em nossa capacidade de agir de forma sustentável, com altos padrões de ética e respeito pelos direitos humanos, maior diversidade, segurança no local de trabalho e menor impacto ambiental.

Boa posição em mercados atraentes
Américas do Norte, Central e do Sul
Todas as três áreas de negócios operam na região das Américas, a maior região da Munters em termos de recebimento de pedidos e vendas líquidas. Nas Américas, nossos maiores mercados são EUA, México e Brasil.
Fatia de mercado das vendas do grupo
57%

Europa, Oriente Médio e África
Todas as três áreas de negócios estão ativas na região. Uma ampla rede de vendas nos permite oferecer nossos serviços e produtos a grande parte da região. Os maiores mercados na EMEA são Alemanha, Suécia e Reino Unido.
Fatia de mercado das vendas do grupo
24%

Ásia-Pacífico
As áreas de negócios AirTech e FoodTech estão ativas na área. Atualmente, as vendas para toda a região são gerenciadas a partir de diversos escritórios de vendas, todos os quais abrangem mercados-chave. China, Índia e Japão são os maiores mercados.
Fatia de mercado das vendas do grupo
19%

As megatendências estão influenciando consideravelmente nosso mercado, aumentando a demanda por soluções climáticas e moldando nossas prioridades estratégicas.
Mudanças climáticas e escassez de recursos
As mudanças climáticas e a escassez de água doce e outros recursos estão ampliando as demandas por sustentabilidade e uso de recursos. A adaptação a isso será necessária para empresas de todos os setores. Empresas capazes de ajudar os clientes a se tornarem mais eficientes em termos energéticos terão uma clara vantagem competitiva. Paralelamente a isso, investidores e clientes têm exigido mais transparência das empresas, assim como outras partes interessadas, por meio de um número cada vez maior de normas.

Urbanização e crescimento populacional
A população da Terra está crescendo, e isso exige maior infraestrutura, produção agrícola e de alimentos. Com uma maior urbanização, a demanda por alimentos processados e preparados está aumentando. Ao mesmo tempo, uma população envelhecida aumentará a necessidade de saúde e bem-estar, mas também de mais produtos farmacêuticos. Tradicionalmente, o crescimento da classe média leva ao aumento do consumo de carne.

Aceleração da digitalização e uso da IA
O aumento da digitalização está afetando todas as empresas, tanto internamente quanto em suas relações com clientes e parceiros na cadeia de valor. Soluções integradas, conectividade avançada e alta segurança cibernética estão se tornando cada vez mais importantes. Isso está levando a uma transformação dos modelos de negócios tradicionais, onde insights baseados em dados e processos automatizados vêm se tornando essenciais para a manutenção da competitividade e da segurança em um mercado cada vez mais conectado

Globalização
Navegar por um mundo complexo de globalização, aumento do protecionismo e instabilidade geopolítica será um desafio para muitas empresas. Diante da crescente concorrência, as empresas precisam ser flexíveis na adaptação às mudanças no mercado, tanto na esfera local quanto na global, como o surgimento de alternativas de baixo custo e "imitações" de produtos originais. A importância de uma marca global reconhecida está cada vez maior.


Mercados
Estamos ativos no mundo inteiro, e as mudanças climáticas, a digitalização, o crescimento populacional e a maior demanda em ambientes de produção são os principais impulsionadores do mercado. Nossos recursos estão focados no fortalecimento de nossa posição em áreas onde podemos ser líderes de mercado, ou seja, onde vemos que podemos ser um dos três principais fornecedores e desenvolver nossos negócios de serviços. Com soluções de alta qualidade e com eficiência de recursos, além de um esforço consciente para reduzir nosso próprio impacto climático, contribuímos para o desenvolvimento sustentável.
- Continuar a liderar em soluções de eficiência climática e energética desenvolvendo produtos para atender às tendências globais e às demandas do mercado
- Aquisições são importantes para o nosso futuro e fazem parte da nossa estratégia de crescimento
- Fortalecer nossa posição em mercados onde somos e podemos ser líderes, como baterias de lítio, produção de alimentos, data centers, controle climático e análise de dados para os segmentos de avicultura e suinocultura, e também em software
- Trabalhar com vários tipos de parcerias, como universidades e outras empresas, para fortalecer nossa presença local e promover a inovação

Clientes
Ajudamos nossos clientes a terem sucesso personalizando soluções de tratamento de ar e controladores climáticos de alta qualidade para seus negócios. Nosso sucesso se desenvolve fundamentado em relações próximas e de longo prazo e um profundo entendimento das necessidades atuais e futuras de nossos clientes. Continuamos a desenvolver conhecimentos sobre os clientes e a utilizar nossa ampla expertise em aplicações, avanços tecnológicos e componentes de alta qualidade para oferecer soluções e serviços atraentes que sejam dimensionáveis e sustentáveis.
- Contribuímos para o sucesso de nossos clientes por meio de soluções de controle climático com alta qualidade e eficiência energética que tornam suas operações sustentáveis.
- Garantimos que nossas soluções sejam adaptadas aos critérios específicos dos clientes e aos requisitos da aplicação, para oferecer alta eficiência energética.
- Estamos presentes localmente com 17 fábricas e escritórios de vendas em 30 países, o que nos permite permanecer acessíveis aos nossos clientes.

Inovação
A curiosidade e a ambição de criar tecnologias pioneiras fazem parte do nosso DNA. Permaneceremos na vanguarda do desenvolvimento do setor e contribuiremos para o desenvolvimento sustentável por meio de nossas soluções climáticas com eficiência energética e de recursos. Seguimos focados em investir em nossas principais tecnologias, soluções e digitalização para otimizar nosso portfólio de produtos e nossa inovadora tecnologia de produção.
- Investir ainda mais em nossas principais tecnologias, soluções e digitalização para otimizar nosso portfólio de produtos e tecnologia de produção inovadora
- Aumentar a precisão e a eficiência de nossas soluções e inovações por meio de estreita colaboração com os clientes
- O Grupo inteiro usa o Modelo de Desenvolvimento de Produtos Munters (MPDM) multidisciplinar com base nas necessidades dos clientes e ponderando vários fatores de sustentabilidade desde o início do processo
- Continuar a desenvolver software para permitir que nossos técnicos e parceiros configurem rapidamente soluções ideais

Excelência em tudo que fazemos
Nosso objetivo é aumentar a eficiência e a qualidade em tudo que fazemos e reduzir nosso impacto climático. Nossas operações seguem práticas comerciais responsáveis e altos padrões de ética com respeito aos direitos humanos, diversidade e saúde e segurança no local de trabalho.
- Aumentar a escalabilidade e a digitalização e melhorar nossos processos globais para continuar a oferecer soluções de alta qualidade e manter uma empresa com eficiência de custos
- Uma valiosa rede de fornecedores em 35 países: nossa organização global coordena a aquisição para aumentar a padronização e se concentrar em menos fornecedores
- Trabalhar sistematicamente para reduzir nosso impacto climático por meio de um consumo de energia mais eficiente e aumentando a cota de eletricidade renovável

Pessoas
Os funcionários são o centro de nossos negócios, sua saúde e bem-estar sempre vêm em primeiro lugar, e temos tolerância zero para acidentes no local de trabalho. A diversidade e a inclusão são importantes para nós e levam a uma inovação mais forte. Por meio da colaboração e da paixão por criar soluções com eficiência energética para nossos clientes e parceiros, contribuímos para o sucesso de nossos clientes e para um mundo melhor.
- Trabalhar continuamente para contratar mais funcionárias e executivas do sexo feminino
Tolerância zero à discriminação e ao assédio - Oferecer um programa de mentoria interno para promover o desenvolvimento, a colaboração interfuncional e o espírito de equipe, e auxiliar os funcionários em seu desenvolvimento profissional
- Administrar um programa de saúde e segurança ocupacional para criar um ambiente de trabalho seguro e saudável

Os segmentos de crescimento prioritário são
- Indústria de baterias
- Indústria alimentícia
- Refrigeração de data centers
- Software usado na produção de alimentos
- Serviços e componentes
- Tecnologias limpas

Como fazemos isso
- Avaliar e melhorar continuamente nossa oferta com o objetivo de permanecer na vanguarda do desenvolvimento.
- Vários de nossos produtos e soluções são adaptados para atender à demanda local.
- Aquisições e parcerias são importantes para nosso futuro e fazem parte de nossa estratégia de crescimento.
- Foco no aumento da proporção de produtos e soluções baseados em dados.
- Trabalho contínuo com a regulamentação de taxonomia da UE.
- Mapeamento contínuo das emissões de carbono em nossa cadeia de valor.
- Aplicação dos princípios de Ecodesign e ACV no processo de desenvolvimento de novos produtos.